请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8806 主题中讨论的其他器件:DRV8873、
您好!
客户搜索电磁阀驱动器以应用于电饭煲。
请推荐符合条件的产品。
*电磁阀驱动器规格
输入电压:12V 至24V。
驱动电流:1.5至2A。
-功能。
根据反馈电压进行 PWM 控制。
电流限制可通过外部电阻进行调节。
将驱动电流值输入 MCU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.