This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于永磁电机的 BLDC 控制器

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10982-Q1, DRV8312, DRV8313, DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1054409/bldc-controllers-for-permanent-magnet-motors

主题中讨论的其他器件:DRV1082-Q1DRV8312DRV8313DRV8300

大家好、

我们的客户正在寻找用于永磁电机的 BLDC 控制器。 根据我们的客户、

电机的反电动势范围为100-400V ...但目前为止

如果我们可以测试能够处理高达150-160伏反电动势的控制器...这就足够…。 电机的范围为8Nm 至100Nm 以上

目前、我们有一些库存中的 BLDC 电机驱动器、DRV8312、DRV8313和 DRV10982-Q1是否适合这些电机?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    遗憾的是、我们的 BLDC 电机驱动器控制器可以处理高达100V 的电机 BEMF 最大绝对值。 DRV8300最高可处理125V 绝对电压、但这可能会使您的应用过低。  

    您可能需要寻找 IGBT 驱动器而不是 BLDC 驱动器来处理超过100V 的 BEMF。

    谢谢、
    Aaron