This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825电机引脚上无输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1053452/drv8825-drv8825-no-output-on-motor-pins

器件型号:DRV8825

具有 DRV8825的定制 PCB 上的电机输出引脚似乎无法正常工作。 下面的原理图显示了各种设备的连接方式。 DIR、DECAY、RESET 和 SLEEP 引脚均由微控制器保持高电平。 使能引脚和所有 MODE 引脚保持低电平、STEP 引脚每秒脉冲一次。 通过将搪瓷导线焊接到 DRV8825的引脚并使用示波器进行探测、所有这些引脚上的电压均已得到验证。 MCU 使用3.3V 逻辑。 此外、还探测并验证了 DRV8825的3.3V 输出是否正常工作。 两个 AOUT 引脚上都有~1.4V 电压、而 BOUT 引脚上有几百 mV 电压。 这些电压不会根据示波器探测而变化。 此测试是在未连接电机的情况下完成的、但驱动器似乎不能在连接或未连接电机的情况下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在下周初审查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请确认 C38值。 是12pF 吗? 应为10nF。

    此致、

    王立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星期一之前我无法检查、但很可能是12 pF。 我将把它换成10nF 的电容、看看这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将这些引脚上的电容器交换为10nF 电容器。 虽然这可能是一个问题,但令人遗憾的是,这没有解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    vmx 电压和 VCP 电压是多少?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vmx 为12.5V、VCP 为12V。 我们的升压转换器提供12.5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    该问题仍然是电荷泵电路的问题。 当器件启用时、VCP 应高于 VM 电压以驱动内部功率 FET。

    请测量 VCP 和 VM 之间的电阻、您可以在 R26上进行测量。 器件上电前的电阻是多少?

    此外、重新检查 nEnable;nRESET 和 nSLEEP 引脚电压。  

    此致、

    王丽