This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:参考设计 TIDA-0061中使用的固件是否可用?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TIDA-00641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1052572/drv8848-is-the-firmware-used-in-reference-design-tida-0061-available

器件型号:DRV8848
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553TIDA-00641

如果 参考设计可用、我想查看该参考设计中使用的 MSP430G2553的编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    遗憾的是、我找不到 TIDA-0061。 您是否拼写错误或未键入整个 TIDA 编号? 请告诉我正确的 TIDA 编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、已删除一个数字。 它是 TIDA-00641

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    请提出新问题、有关器件型号、请键入 TIDA-00641。 这会将该帖子发送至仿真、硬件和系统设计工具论坛、该论坛将为您提供帮助。 由于某种原因、我无法将此主题重新分配给此论坛、因此您必须发布新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我重新发布了它。 感谢你的帮助。