我们已收到200台 DRV8243-Q1 预量产版本的 PC、我们直接通过 TI 商店订购了该版本。
我们已经为第一次运行准备好了 PCB、并已将 IN1编程为300Hz 的 PWM 、将 IN2编程为方向。
电机没有运动、芯片会得到良好的温升、28V 电池功耗为27mA、但两个输出都保持在0.37V。 Nfault 变为0V 、而不是保持高电平。
芯片和引脚连接的初始设置似乎存在子项问题。 有没有办法,我们需要在硬件模式下对芯片及其寄存器进行编程???
请参阅随附的原理图。
PSE 告诉我们我们我们发生了什么错误、以便芯片在正常硬件版本(无 SPI)下工作、我们可以让电机旋转。
最好的 rgds
Reinhard Geuze
Inspectron AG、Boenirainstr。 13、8800 Thalwil、瑞士、 geuze@inspectron.ch

e2e.ti.com/.../Levo-5.2-SCH.pdfe2e.ti.com/.../scan_5F00_20211106.pdfe2e.ti.com/.../Levo-5.2-BRD.pdf