This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:电磁阀驱动器建议

Guru**** 1270590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8706-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1051638/drv8908-q1-solenoid-valve-driver-recommendation

器件型号:DRV8908-Q1
主题中讨论的其他器件:TPIC7218DRV8706-Q1

大家好、

是否有螺线管阀驱动器芯片建议与 TPIC7218配合使用?  

客户需要8通道电流电磁阀低侧驱动器+ 2个高侧 NMOSFET 驱动器。 驱动电流需要达到2A。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8908-Q1具有8通道半桥、每个通道可驱动1Arms。 结合2通道的并联模式、可以驱动2桥臂。 因此、2个 DRV8908可支持2A (2通道) x 8低侧驱动器。

    其他系列包括 DRV8912 (12ch)、DRV8910 (10ch)。DRV8906 (6ch)、DRV8904 (4ch) FYI。

    DRV870x-Q1是一款栅极驱动器。 例如、DRV8706-Q1具有两个半驱动器。 它具有独立的半桥控制模式。 在此模式下、DV8706-Q1可以驱动2个高侧 NMOSFET。

    此致

    Shinya Morita