This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432EVM:DRV8432EVM 测试存在噪声问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8704, DRV8770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130640/drv8432evm-had-noise-issue-for-drv8432evm-test

器件型号:DRV8432EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8432

大家好、

DRV8432 EVM 测试存在噪声问题:

  1. 使用电阻负载(水泥电阻)、当输入为100%时、输出噪声。
  2. 使用电机负载 PWM_A=100%或 PWM_B=100%可以正常工作、但噪声更大

  1. e2e.ti.com/.../DRV8423-EVM-test-point.docx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    该器件使用自举架构来驱动高侧 NMOS。  因此、它无法100%支持。   

    请告诉我您的应用的更多信息、如果有要求、我可以推荐一款具有电荷泵的更新器件以支持100%。  电压轨?  当前需求?  电机类型?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    电压轨?   DC60V

    当前需求?  正常:5A;峰值7A

    电机类型?   直流有刷电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、  

    DRV8962是 DC60V 和5A 的最佳器 件、目前处于预发布状态、但很快将发布(正在供货)。   

    我们没有太多用于60V 的集成直流驱动   器、因此我还建议改用栅极驱动器、例如 DRV8770 (新)或 DRV8704 (2015年发布)。   

    您使用的是什么 PWM 频率?  您使用的 DRV8432需要在 PWM 中具有50ns 低脉冲、以便为自举电容器充电。  对于100kHz PWM、这将导致最大占空比为99.5%。  计算: 1 -(50ns /(1/100000)= 0.995 = 99.5%。   您可能还会发现第7.3.2.1节"自举电容器欠压保护 "很有用。   

    此致、

    Jacob