This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:集成在新设计中

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8106-Q1, DRV8706S-Q1EVM, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132790/drv8106-q1-integration-in-new-designs

器件型号:DRV8106-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8706S-Q1EVMUCC25600

您好!  
我目前正在进行汽车新设计、我对  DRV8106-Q1有一些顾虑。 我想知道有人是否面临同样的问题、并能帮助我解决这一问题。

我的应用是驱动直流电机。 我想使用 H 桥和 DRV8106-Q1对其进行控制。 我的问题如下

1. 为什么我在 DRV8706S-Q1EVM 原理图设计的 H 桥中看不到变压器? 我想在半桥拓扑中使用 DRV8106-Q1、从而将输入电压从12V 升压到24V、因此如果该控制  器不在桥中添加变压器、则不适合我的应用。

2.我可以用评估板对芯片进行编程吗? 控制器中是否有内部 EEPROM、它是否保持其配置、或者它必须在每次上电时进行编程?

假设我不需要 SPI 附带的功能、是否需要对 DRV8106-Q1进行编程、或者是否需要对其原始内部电路进行编程?

非常感谢你们!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 我不理解问题。  您能否画用例、拍照和发帖、以便我了解您想要做得更好的事情?

    2) 2) 没有内部 EEPROM。  断电时、所有配置都会丢失。  加电时必须发送新的 SPI 配置。

    3) 3) 如果您可以使用数据表中所述的寄存器中的默认值、则可以在不进行 SPI 通信的情况下运行该寄存器。  我们还提供"H"版本的器件、具有4个引脚来调节器件的某些行为、无需 SPI 通信。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    首先、感谢您的回答。 关于问题1,这里有更多详细信息:当您查看典型的 H 桥配置时,您通常会看到图1中突出显示的变压器。 但是、当我查看  DRV8706S-Q1EVM 原理图(图2)时、我看不到任何。 在我的应用中、我 的 H 桥需要在平均时间内作为升压转换器作为 H 桥。 因此、我想知道 DRV8706S-Q1EVM 是否适合我的应用、因为我想使用此电路。  

    感谢您抽出宝贵时间参加 Ryan 的节目。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我看到您正在寻找半桥转换器。 DRV 系列是电机驱动器(半桥电机驱动器)。 UCC 系列具有您所需的类似产品、例如 UCC2600。 很遗憾、我不支持 UCC 系列、因此 UCC25600可能不符合您的要求。  

    www.ti.com/.../ucc25600.pdf

    如果您对 UCC 系列有更多问题、请创建新主题。

    此致

    Shinya Morita