This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837仿真中的尖峰

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8838, DRV8837CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133149/drv8837-spikes-in-the-simulation-of-drv8837

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8838

大家好、

我们的客户注意到 DRV8837的 Orcad pspice 仿真中出现了一些尖峰。 他从 产品页面下载了 DRV8837的 PSpice 模型。 根据我们的客户、

我下载了用于 pspice 仿真的"DRV8837"模型。 我连接了组件、原因如下:

对于3.5mF 的电感负载 A 线圈、我需要该组件、问题是线圈上的电压。 仿真中的波形图显示了每22us 发生一次小"尖峰"、正如我在添加的图片中看到的那样。 我不知道为什么会发生这种情况、如果它是因为设置或仿真中的某个东西。 请告诉我问题是什么以及如何解决?

我希望您能看到光标放置的尖峰、之后每22秒就会出现一次。  

**(顶部表示电流,底部表示电压)

另一张图片、仅电压: 此外、我找不到"DRV8838"的模型、您是否有该组件的模型?   

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否让客户捕获 IN1和 IN2以及相反的输出信号。 看到这些信号将有助于更好地了解正在发生的情况。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133149/drv8837-spikes-in-the-simulation-of-drv8837 "]另一个图片电压: 此外、我找不到"DRV8838"的模型、您是否有该组件的模型?

    DRV8838和 DRV8837是类似器件、DRV8838是相位/使能接口型号。 因此 DRV8837仍可用于评估 DRV8838。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回答。 请参阅下面我们客户的电子邮件。

    首先、感谢您的服务、我将发送您要求的信息。  
    这是我下载的仿真文件的链接: https://www.ti.com/lit/zip/slvm958
     我在发送文件时遇到更改问题、但您可以在之前发送给您的图片中看到我所做的设置。

    此致、

    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您转发信息。 我能够通过自己的仿真来确认结果。 SPICE 模型似乎存在意外行为。 我尝试了各种负载变化(仅限电阻、更高/更低的电感、更高/更低的电阻)、但尖峰恰好出现在同一位置。 我必须进一步调查、因为我没有关于此问题的解释。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在发送我之前的回复后、我记得我过去曾回答过类似的 E2E 问题(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/958753/drv8837-swiching-noise-in-drv8837-simulation?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending)。

    OUT 引脚中的尖峰与客户看到的相似。 遗憾的是、目前我们无法修复该模型。 我建议为客户订购 DRV8837CEVM。 他们可以使用 EVM 进行评估。  

    此致、

    Pablo Armet