This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:内部电荷泵开关频率

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133868/drv8837c-internal-charge-pump-switching-frequency

器件型号:DRV8837C

大家好、

我的客户想知道 DRV8837C 的内部电荷泵开关频率、因为它可能会影响系统的 EMI 性能。 您可以帮助分享此数据吗? 谢谢。

BR

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    让我检查电荷泵频率的内部数据。 将在24小时内回复。

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    电荷泵频率在30MHz 至35MHz 之间。

    此致、

    Pablo Armet