尊敬的 Jacob:
我们 在系统中使用100微法拉/40V 大容量电容器。 DRV8825在系统中使用一个月后出现故障。 可以推荐与 DRV8825一样的引脚配置驱动器 IC。
我们的系统将同时运行主模式和电池模式。 我们运行两种类型的电池(12V 和14.4V 电池)
主模式输入电压- 24V 直流
电池模式输入电压- 12V 直流或14.4V 直流。
为供您参考,我在此附上了更新的原理图设计,此设计将纠正所有此故障,是否需要对该原理图设计进行任何修改? 请提供解决此问题的建议。
e2e.ti.com/.../DRV_5F00_REV_5F00_3.pdf
此致、
Sarath