This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:NC 引脚

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134726/mcf8316a-nc-pins

器件型号:MCF8316A

大家好、

引脚说明。 "无连接。 开路"是否意味着"保持引脚开路"?

我想是这样、但布局示例看起来与 AGND 相连。

以下哪项是正确的描述?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    "无连接。 开路"表示"保持引脚断开"。  建议将 MCF8316A 中的所有 NC 引脚保持悬空/断开状态。 将 NC 引脚连接到 GND 不应损坏器件、但正如我提到过的、建议 将所有 NC 引脚保持悬空/断开状态。  

    此致、

    Vishnu