This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432驱动器 TEC

Guru**** 2560000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1047506/drv8432-drv8432-drive-tec

器件型号:DRV8432

您好,

我使用 DRV8432来驱动 TEC-XLT2418、流程图如下所示

1、℃PWMing PWM_A (buty cycle 100%)和  PWM_B (buty cycle 0%)将 TEC 加热至90 μ A、

然后通过 PWMing PWM_B 100%(buty cycle 100%)和 PWM_A (buty cycle 0%)对其进行冷却

但我们℃了一个问题、在从90 μ A 冷却时、TEC+ 仍然 为高电平、而 PWM_A 为0%、并保持上面的1s。

为什么会发生这种情况? 当 PWM_A 为低电平时、为什么 TEC+不能通过 PWM_A 瞬间降至低电平?

设计如下。

BR
Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    这是重复的线程。 我刚才回答了原来的问题。 BTW、该帖子将在一个工作日内回复。 如果该主题帖在星期六或星期日发布、则将在星期一回复。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    为清楚、分别加热和冷却 TEC、这是正常的、但当循环从加热到90℃再冷却时、这是异常的、

    只是循环 TEC、它发生了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    登山

    如果您想在这里讨论、我将关闭另一个重复的线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    好的、BTY、还有一个相关的问题、我们直接将 PWM_A 设置为高电平、将 PWM_B 设置为低电平来加热 TEC、但我们发现 DRV8432无法工作、输出 TEC+与 TEC-相关、是低电平。 这是正常的吗?

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我会认为输出电容过高、并使 DRV8432触发过流保护。

    您是否会移除输出上的所有输出电容器以确认问题? 然后、我们可以处理该解决方案。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    输出电容、全部47 μ F 电容是什么意思? 顺便说一下、关于加热和冷却循环问题、您有什么想法吗?

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我移除了所有47uF  电容、并将 C40、C48、C58、C66从47uf 更改为0.22uf、输出 TEC+ 高电平和 TEC-低电平、同时 PWM_A 高电平、PWM B 低电平、

    但是、当 I PWM PWM_A 50占空比(@100KHz)、PWM_B 低电平、TEC+和 TEC-异常时、波形低于、BTY、输出 TEC+为高电平、TEC-为低电平、C40、C48、C58、C66@47uf 和 PWM_A 50占空比(@100KHz)、PWM_B 为低电平。  请帮助了解原因。

    PWM_A 50占空比(@100KHz)、PWM_B 为低电平

    TEC+和 TEC-

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    "但 当 I PWM PWM_A 50占空比(@100KHz)、PWM_B 低电平、TEC+和 TEC-异常时、波形低于、BTY、输出 TEC+为高电平、TEC-为低电平、C40、C48、C58、C66@47uf 和 PWM_A 50占空比(@100KHz)、PWM_B 为低电平。  请帮助了解原因。"

    R31 (AGND 和 PGND 之间)上的电压波形是多少? OUT_A/B 和 OUT_C/D 电压是什么?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="5577" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1047506/drv8432-drv8432-drive-tec/3882339 #388239"]R31 (AGND 和 PGND 之间)上的电压波形是什么? OUT_A/B 和 OUT_C/D 电压是什么?[/QUERP]

    您好、Wang、

    已连接用于您参考的波形、请参阅下面的。

    AGND 和 GND

    OUT_A 和 TEC+

    OUT_A 和 OUT_C

    BR

    Jerry