This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:从新 EVM 问题开始

Guru**** 2554270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1046792/drv8245s-q1levm-starting-with-new-evm-issue

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

大家好、

我有以下请求、您能否在此处查看并告知我们如何提供支持?

"

我们收到了 DRV8245S-Q1EVM、但不管我一周做了什么、都无法建立该卡的 PC 连接。

我根据 EVM 文档执行了所有操作、我安装了所有驱动程序、但仍然收到连接错误。

因此,我们还没有能够进行实验。

我在等你的帮助。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    我们将在24小时内作出答复,并提出一些建议。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    预量产 EVM 可能 未安装最新版本的 EVM 固件。 假设客户已安装 GUI v0.4.0的最新版本、建议按照第14页的第5.1节、第6节进行固件升级。 请遵循第5.3.4节中的程序。 如第14页第5节所述、在打开 VBAT 电源之前、必须先将 USB 连接到计算机。 如果 Windows 设备管理器显示端口下枚举的两个 MSP COM 端口、则确认正确检测 EVM USB。 我认为固件升级应该可以解决此问题。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    我们有更新吗?

    谢谢、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请在下面查找反馈、您能在这里提供进一步的建议吗?

    "

    附件我正在向您发送一些图片。 正如他们说的、我从 VBAT 提供了12v、我还通过 GUI 进行了闪存。 13和14. COM 端口、我尝试了两个端口上的每一个波特率、但它仍然显示没有连接。

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将调查您的帖子并在几天内回复您。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、感谢您的更新。 使用 GUI 0.4.0时显示"闪存成功"消息是一个好消息。 COM 端口枚举看起来是正确的。 正确的 COM 端口为"MSP Application UART1"。 通常不需要手动选择。 COM 端口和波特率9600将被自动选择-无需尝试其它波特率、只有9600将起作用。 我们还能验证跳线、特别是 J1和 J7在 EVM UG 的建议位置、还能确保在为 DRV824xS-Q1EVM 选择 GUI 之前状态 LED 大约每秒闪烁一次。 如果不闪烁、按下按钮 S1将重置板载 MCU 并开始闪烁状态 LED。 感谢客户的友好合作和耐心、感谢您。 我希望我们能够很快得到解决。      

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Ryan