Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8305-Q1, LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8305、 DRV8305-Q1、 LAUNCHXL-F280049C
您好!
我使用 Launchxl F280379D EVM 独立生成了六个 PWM 信号(切换至霍尔传感器数据)。 该 ISx PWM 信号连接到
PWMGPIO0至 INH_A、PWMGPIO1至 INL_A、PWMGPIO2至 INH_B、PWMGPIO3至 INL_B、PWMGPIO4至 INH_C、PWMGPIO5至 INL_C
3.3V (从 到 Launchxl F280379D EVM)到 EN_GATE。(Launchxl F280379D EVM 和驱动卡之间连接接地)
2.有时 BLDC 电机以 相同的速度连续运行,即使 nfault 指示灯亮起,但当速度通过占空比变化时(UART-Terminal 在 CCS 中用于更新用户占空比),有时驱动器卡 DRV8305生成 PWM 信号到 MOSFET, 但有时它不会生成 PWM (F280379D EVM 始终生成)。 我探测 并验证了上述内容。
3.我发现另一个观察结果是、当12V (馈送到 DRV8305、并从 BLDC 电机向 MOSFET 馈入)打开/关闭几次时 、它正在运行(此时、nfault 指示灯亮起)
4、这似乎是 DRV8305 EVM、有些故障会发生、因为只有这样、它才不会将 PWM 信号泛化到 MOSFET。
请指导我们如何解决此硬件问题