主题中讨论的其他器件: DRV8874、 DRV8837
您好!
您能否提供一个有关如何使用 DRV8256驱动两个单向有刷直流电机的简短示例?
我想该电路应该与 DRV8874中的一个电路相似(数据表中的"8.2.2替代应用"部分)。 总之、DRV8256没有"独立半桥"模式。 因此、我想通过连接 Vref 和 DVDD 来关闭电流调节是必要的、对吧? (否则、如果电机1消耗的电流高于 Vref 定义的电流、则芯片将关闭、例如电机2)
是否可以将 DRV8256用作双通道高侧驱动器来简化外部电流测量、或者是否存在这样的缺点?
此致、
Markus