This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:如何驱动两个单向有刷直流电机

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256, DRV8874, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1047888/drv8256-how-to-drive-two-unidirectional-brushed-dc-motors

器件型号:DRV8256
主题中讨论的其他器件: DRV8874DRV8837

您好!


您能否提供一个有关如何使用 DRV8256驱动两个单向有刷直流电机的简短示例?

我想该电路应该与 DRV8874中的一个电路相似(数据表中的"8.2.2替代应用"部分)。 总之、DRV8256没有"独立半桥"模式。 因此、我想通过连接 Vref 和 DVDD 来关闭电流调节是必要的、对吧? (否则、如果电机1消耗的电流高于 Vref 定义的电流、则芯片将关闭、例如电机2)

是否可以将 DRV8256用作双通道高侧驱动器来简化外部电流测量、或者是否存在这样的缺点?


此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    请阅读 DRV8837数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8837.pdf?ts=1635269203097&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV8837)的第7.3.2节、了解如何配置独立半桥控制。 即使这适用于 DRV8837、该方法也可应用于 DRV8256。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我查看了上述数据表、并意识到我忘记了提及我计划使用 DRV8256P。 此外、我不需要内部电流调节功能。

    遗憾的是、两个芯片的逻辑表不同。 因此,以下问题仍然存在:

    是否可以将 DRV8256用作双通道高侧驱动器来简化外部电流测量(低侧)、或者是否存在这样的缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    请忽略我先前的评论。 DRV8256可驱动两个采用高侧或低侧配置的单向 BDC 驱动器。 IN1控制 OUT1、IN2控制 OUT2。 如果您不需要电流调节、可以将 VREF 连接到 DVDD。 这会将电流调节设置为最高值6A。 下图显示了如何在高侧配置中配置两个电机。