This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:双压电式驱动器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1047116/drv8662-dual-piezo-drive

器件型号:DRV8662

您好、专家、

 

我的客户正在考虑使用 1个 DRV8662的2个压电式驱动器、如以下配置、

有问题吗?

如果您有任何建议、请告诉我。

单步驱动或缸套驱动

数据表中的图8。 典型波形

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要的潜在问题是组合电容是什么?

    设备可能太大而无法驱动

    此致

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen-San、

    压电电容将小于60nF。

    有问题吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您的总电容将为~<120nF 、这是可以的、但您知道 Vpp 受限、具体取决于这些曲线所得到的升压电压和输出频率

    此致、

    Carson