主题中讨论的其他器件: DRV10983、 DRV10975
问题: DRV10974在启动几秒钟后停止。
尝试:
1、 ADV=59K、RMP=7.32K、CS 电阻从120k 设置为10k、不起作用。
电机在启动后加速几秒钟、然后停止、然后在休息几秒钟后自动加速几秒钟。
2. CS 电阻恢复为120k,ADV 电阻从10k 调整为180k,问题仍然存在。
3. 额定电压为12V,将电源电压降至6V、8V、10V 是无用的,但问题仍然存在。
由于设备有限、无法测量 BEMF 常数、因此提供了以下电机参数:
A.两相电阻:5.2欧姆
B.两相电感:920uH
c.额定工作电压:12V
D.电机有9个线圈、3个极对 UVW
客户想知道这可能是什么原因、此芯片不支持此电机吗? 如果没有 、您可以推荐一个模型吗?
非常感谢!
此致、
樱桃周