This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:高电流问题

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1042010/drv8313-highcurrent-issue

器件型号:DRV8313

尊敬的先生:

我尝试使用我可用的两个硬件来运行电机。
电机以 STSPIN233运行、8VDC 下的电流消耗为0.25A
电机在 DRV8313下运行、电流消耗为12VDC、电流为1.10A

电机相同、微控制器相同、PWM 逻辑的软件/固件相同。

原理图与之前的内容相同。

请告诉我、可能的原因是什么?

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您将问题发布到 e2e 论坛-我们将对此进行研究、并将在接下来的两天内跟进一些反馈  

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    请参阅以下问题答案。

    对于电机相电流、它通常由等变量决定

    • 电机运行电源电压、
    • 电机运行速度和反电动势电压、 电机负载以及电机接线和电机本身。  

    在您提到的情况下、与 STSPIN233的8V 相比、DRV8313在12V 电源下运行。

    即使我们保持其他变量不变、单靠这一点也会对电机相电流产生重大影响。  

    希望这有助于澄清情况、并让我们知道这是对您的问题的解答。

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    现在、我在相同的8VDC 电压下运行了两个 IC、但 DRV8313的电流仍是其3到4倍。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的更新-  
    是否可以共享两种设计的原理图(以及可能的布局)、以便我们可以查找潜在的根本原因?  

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:


    请分享您的电子邮件 ID
    我将通过电子邮件分享原理图。


    谢谢!


    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    通过 e2e 向您发送了一封私人邮件-将通过电子邮件跟进

    此致、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的耐心-  

    我查看了您发送的原理图、并提出了一些后续反馈和问题。  

    1. 有关电流测量的问题
      1. 您是否认为流入 电机相位的电流为0.25A/1.1A、在 OUT1/2/3引脚上测量?
      2. 或者、您是否说该电流正是您从主电源获取的电流? (为整个系统供电)
      3. 进入电机本身的电流消耗 取决于我之前提到的那些因素、例如工作电压和速度以及反电动势、电机接线和负载等。  
      4. 我想澄清一下、这个多余的电流是否全部流入电机、或者它是否通过高泄漏路径通过系统的其他部分传导、这可能解释了电源为何在其他地方消耗如此大的电流。  

    2. 我在原理图上注意到的事项:
      1. 观察到 V3p3稳压器引脚上只有100nF 的电容、而不是数据表中建议的0.47uF 接地电容
        1. 您能否尝试更正此电容器值、并让我知道它是否会改变系统的性能?  
      2. 观察到 VM 上有一个0.1uF 旁路电容器、但没有10uF 大容量电容器。  
        1. VM 引脚和 GND 之间是否有大容量电容器?
        2. 数据表第9.1节提到了此目的  
    3. 有关电机运行的其他问题  
      1. 两个电机驱动器器件使用了什么开关频率?

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:


    1.您是否认为流入电机相位的电流为0.25A/1.1A、在 OUT1/2/3引脚上测量?
    而不是电机相电流、它的总电流从主电源拉出。


    2.我想澄清一下这个多余的电流是否全部流入电机、或者它是否通过高泄漏路径传导系统的其他部分、这可能解释了电源为何在其他地方消耗如此大的电流。

    先生、我们将对您进行测试和更新


    3.观察到 V3p3稳压器引脚上只有100nF 的电容、而不是数据表中建议的0.47uF 接地电容。

    请注意、我们更改了电容器


    4. VM 引脚和 GND 之间是否有大容量电容器?

    是的、330uF、25V 直流大容量电容器连接在电源轨上


    5.两个电机驱动器器件使用了什么开关频率?
    开关频率:16kHz

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murthy

    期待您的最新进展-我也会继续深入研究。

    有助于我们进行调试的一件事是确定电流在以下每种情况下的流向:

    • 根据先前的注释、主电源的总电流消耗为~1A  
    1. 该电流中有多少完全通过 OUT1/2/3流入电机相绕组
    2. 具体而言、该电流中有多少流入 DRV 器件的 VM 引脚  
    3. 该电流中有多少会被路由到其他地方可能损坏的元件

    上面的项目#1、2通常是可预测的、因此我对所有过剩电流将流向何处感到好奇。
    至少、如果 DRV 器件电流消耗和电机相电流合理、我们可以更确信 DRV 器件和电机未损坏、然后将问题定位到电路的其他部分  

    最后、我想问的另一个问题是、使用 DRV8313器件时电机运行是否良好(能够平稳地旋转电机)

    • 或者、VM 电源总线上是否可能还有其他一些奇怪的波形、如瞬态和尖峰?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您对我所有问题的热情回答。
    问题已在我们的 PCB 中得到解决。

    此致
    Murthy