This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:DOUT 数据错误

Guru**** 690720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1043622/drv8860-wrong-dout-data

器件型号:DRV8860

大家好、

我的客户正在将 DRV8860用于继电器驱动器、这是他们一侧的令人困惑的现象:"输出"数据读回与"输入"不同。

问题1:如果出现上述错误、将会发生常见错误? 对这种现象的任何评论。

问题2:"输出"发送回的内容到底是什么? 直接复制接收的"输入"数据或实际输出状态?  

在 advane 中谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mia Ma:

    DIN 是来自控制器的串行数据输入、DOUT 是来自 DRV8860到控制器的串行数据输出信号。 这两个信号会有所不同、因为它们包含不同的数据。 除非它们连接在一起、这是两个或多个 DRV8860采用菊花链连接的情况(请参阅数据表的图8)。

    [引用 userid="457290" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1043622/drv8860-wrong-dout-data ]"Dout"发送回的确切内容是什么? 直接复制接收"输入"数据或实际输出状态?[/QUERT]

    DOUT 将数据从 DRV8860发送到控制器。 该数据通常是来自数据、控制和/或故障寄存器的数据。 将 DIN 视为命令信号、它指示 DRV8860将某些数据写入特定寄存器或通过 DOUT 信号将特定寄存器中的数据读回控制器。 与 SPI 通信协议中的 SDI 和 SDO 信号类似。