请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 主题中讨论的其他器件:DRV832X
尊敬的团队:
如果我想使用 SPI 来更改 IDRIVEP 峰值源栅极电流、 在发送 SPI 赞扬时电流是否会立即改变?
或者会有几秒钟的延迟?
还有一个问题,我们是否有任何幻灯片介绍 DRV832x 特性和应用?
谢谢。
王德。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
通过寄存器更改 IDRIVE 设置时、更改需要一些时间才能生效、通常小于100us。
请参阅下面的 DRV832x 介绍性幻灯片
e2e.ti.com/.../DRV832x_5F00_100721.pptx
谢谢、
Matt