This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200

Guru**** 2575435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1041446/lmd18200-lmd18200

器件型号:LMD18200

你好

关于数字信号:PWM、DIR 和制动器、逻辑电压可以是3.3V、对吧?

在数据表 中、数字 IO 为5V 电平 电压、是否有任何 RESON?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在规格表中、我看到这些引脚兼容 TTL……2V 表示逻辑高电平、0.8V 表示逻辑低电平。  只要超过这些电平、器件就能正常工作。

    此致、

    Ryan