主题中讨论的其他器件: DRV8801、
我们最近在现有电路板上将 Allegro A3977SLP 驱动程序替换为 DRV8818。 这些电路板已与 A3977SLP 一起发货多年、目前我们从未遇到过问题。
但现在、借助 DRV8818、当电机未运行但保持电流处于活动状态时、电机会产生异常噪声、以使电机保持在其位置。
使用示波器进行的测量显示 了电机线圈保持脉冲上的抖动。该抖动必须与电机驱动器的电流测量部分相关、因为电机不会移动、因此步进序列发生器不会处于活动状态。 我们使用 A3977SLP 测量了旧情况、并将结果与 DRV8818结果进行了比较。
我们看到消隐时间存在差异。 根据我们的测量结果、我们将电机驱动器的引脚6和9上的 RC 网络 RC1和 RC2与滤波电容器结合使用的噪声范围缩小了。 我们将 RC1和 RC2更改为56K 和820pF。 消隐时间与 A3977SLP 完全相同。这些在我们测试的几个板上看起来很好。 噪音消失了、我们给了绿灯来修改我们的库存。
今天、我们收到了第一批20个 PCB。 四个 PCB 通过了所有测试、但第五个 PCB 具有相同的异常噪声。
我们可以消除连接另一个电机的噪声(与另一个电机类型和规格相同)。
现在、我们正盯着黑暗。 我们确信我们正确调整了电机电路。
但问题出在哪呢? 我们从未遇到过 A3977SLP 问题。
DRV8818有何不同、可产生这种异常和不必要的噪声?
我们有一批货、因此我们迫切需要修复。
感谢您的任何帮助。
谢谢
伤害