This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:电机输出脉宽问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1028932/uc2625-motor-output-pulse-width-issue

器件型号:UC2625

您好!

我们目前正在电机驱动应用中使用 UC2625。 我们面临的问题如下。

我们已将速度设置电压(引脚1)设置为2.4V。

使用转速计引脚(引脚20)、我们将使用引脚28处的滤波器组件生成相等的直流电压、该电压也稳定在2.4V。

电压不变、但我们看到 PDA (Pin14)、PDB (Pin13)和 PDB (Pin12)上的脉冲宽度发生了变化、因此输出电机转速也会随着时间的推移而增加。

您能否告诉我们 、当比较器输入(引脚1和引脚28为恒定)时、哪些可能导致这些引脚上的脉冲宽度增加。

谢谢

Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我们将对此进行研究、并将很快采取后续行动并作出回应  

    谢谢、此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我们仍在研究这个问题-  

    同时、您能否帮助提供原理图的副本/快照?  

    谢谢、此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    很抱歉、我们将无法提供原理图快照。 如果您有类似问题或问题原因、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    已理解并将很快跟进-需要就该项目咨询我团队的一些成员

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我已咨询了一些团队成员、以获得有关这方面的建议、并对您的问题提供以下反馈:

    1. 为了确认一些事项、
      1. 是否可以在同一帧上提供 H1、H2、H3和 TACHOUT 的示波器捕获、以确认 TACHOUT 是否正在解码霍尔信号并生成正确的 PWM 波形输出?
      2. 在测试运行期间、器件是否保持稳定温度、或者在运行时是否发生了显著变化?
        1. 器件 性能可能随温度漂移  
      3. 引脚#27 (E/A OUT)上的波形是什么?  
        1. 我们是否可以将问题定位到 IC 的特定功能块
    2. 其他调试
      1. 此问题是否仅在与2.4V 相关的速度设置下仍然存在?
        1. 您是否尝试过其他一些速度设置、以查看例如、1V、1.5V、2V 时问题是否仍然存在?
      2. 该器件的多个样片是否仍然存在此问题?  

    谢谢、此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    感谢您就此问题提出的建议、请给我们几天时间、以便我们了解上述内容并提供相关信息

    此致

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    请在下面查找我们对 您的问题的答复

    1.a:我们已经监视了 TACHOUT 脉冲,并看到它与预期的功能相匹配,因为它们是从霍尔输入 H1、H2和 H3中导出的。 如果我们需要将捕捉放置在此处、请告知我们。

    1.b:该器件在-55°C 至70°C 的温度循环测试中、在该器件正常工作之前以及在接受上述温度循环测试后、观察到以下问题。

    1.c:引脚#27是恒定直流电压、未观察到电压变化。

    2.A:2.4V 时的脉冲宽度变化非常快、在1V 的较低电压下观察到类似变化。 但变化非常缓慢。

    2.b:是的、我们在不同的样本上观察到了相同的模式。

    很抱歉我无法给您提供快照、如果上述答案不满意、我必须完成一个流程来提供快照。

    此致

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢您的最新回复。
    我们将查看这些新信息、看看我们是否可以帮助缩小问题的根本原因。

    将尝试在一天或两天内使用新反馈进行回复  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:  

    感谢您的耐心等待、感谢您收集有关先前讨论的项目的数据-请参阅下面的更新响应以及尝试以下调试的新建议:

    问题:关于上面关于温度的项目1b,我想要求澄清以下问题:

    因此 、主要问题是、当两个 E/A pos/neg 输入(引脚1、引脚28)处于相同的电压电平时、E/A out (引脚27)是非零。  
    -此问题是否仅在温度循环测试期间发生? (在-55°C 至70°C 的温度范围内摆动)
    -或者、您是否说该器件在应力测试期间会经受温度循环、而即使在现有应力测试环境之后、该速度漂移行为也会持续?

    第二个问题:   
    上下文:即使在室温下运行、器件在1V 电平速度运行时也会升温至更高的温度、而在2.4V 速度运行时则会升温至更高的温度。 (功率耗散产生的热量)。
    -您能否确认1V 转速与2.4V 转速是否会在 E/A 输出端(引脚#27)产生不同的电压值?

    新建议:过去一篇有关 UC2625的 e2e 文章指出、他们还看到了一些随温度变化的速度漂移、为了解决这个问题、他们做了一件事、就是通过降低 PWM 输入引脚阻抗来解决 PWM 比较器输入之间的阻抗不匹配问题。  
    -这是否也适用于您的系统?  
    链接: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1034660/uc2625-uc2625?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UC2625#

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    您是否需要有关此主题的任何其他帮助?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    只需跟进这个问题-如果需要任何其他帮助、请告知我们。

    在我最近的回复中、提出了几个问题、并分享了一个类似的 e2e 主题、客户在其中解决了他们的问题。  

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:  

    只需在此处查看此主题-请告诉我此处是否仍需要我们的支持  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    现在关闭此主题-如果您希望我们再次讨论此问题、请发送后续消息(或单击"+提出相关问题")。  

    谢谢、此致、
    Andrew