客户有以下问题需要您的帮助
空载时、输出 PWM 波形驱动 MOSFET、MOSFET 和芯片变热。 当我禁用芯片或者 MCU 不输出 PWM 波形时、芯片通常不加热。 图像是我的 DRV 配置。
谢谢、
Susan Ren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Akshay、
DRV8353_WRITE_DCR (0x0、0x0、0x0、0x0、PWM_MODE_6X、 0x0、0x0、0x1、0x0、0x1);
delay_us (100);
DRV8353_WRITE_HSR (LOCK_OFF、IDRIVEP_HS_300mA、IDRIVEN_HS_1100mA);
delay_us (100);
DRV8353_WRITE_LSR (1、TDRIVE_1000NS、IDRIVEP_LS_300mA、IDRIVEN_LS_1100mA);
delay_us (100);
DRV8353_WRITE_CSACR (0x0、VREF_DIV_2、0x0、CSA_GAIN_40、0x0、 0x0、0x0、0x0、SEN_LVL_1_0);
delay_us (100);
DRV8353_WRITE_OCPCR (TRETRY_8ms、死区时间_200NS、OCP_RETRY、OCP_DEG_8US、VDS_LVL_1_88);
delay_us (100);
void DRV8353_WRITE_DCR (int OCP_ACT、int DIS_CPUV、int DIS_GDF、int OTW_REP、int PWM_MODE、 int PWM_COM、int PWM_DIR、int coast、int 制动、int CLR_FLT)
{
uint16_t val =(OCP_ACT<<10)|(DIS_CPUV<9)|(DIS_GDF<8)|(OTW_REP<7)|(PWM_MODE<5)|(PWM_COM<4)|(PWM_DIR<3)|(滑行<2)|(CLR<1)|(PWM_COM<4);
DRV8353_WRITE_reg (DRV8353_DRIVER_CONTROL、val);
}
void DRV8353_WRITE_HSR (int lock、int IDRIVEP_HS、int IDRIVEN_HS)
{
uint16_t val =(LOCK_<8)|(IDRIVEP_HS<4)| IDRIVEN_HS;
DRV8353_WRITE_reg (DRV8353_GATE _DRIVE_HS、val);
}
void DRV8353_WRITE_LSR (int CBC、int TDRIVE、int IDRIVEP_LS、int IDRIVEN_LS)
{
uint16_t val =(CBC<<10)|(TDRIVE<8)|(IDRIVEP_LS<4)| IDRIVEN_LS;
DRV8353_WRITE_reg (DRV8353_GATE _DRIVE_LS、val);
}
void DRV8353_WRITE_OCPCR (int TRETRY、int deid_time、int OCP_MODE、int OCP_DEG、int VDS_LVL)
{
uint16_t val =(TRETRY<<10)|(DEAD_TIME<<8)|(OCP_MODE<6)|(OCP_DEG<4)| VDS_LVL;
DRV8353_WRITE_reg (DRV8353_OCP_CONTROL、val);
}
void DRV8353_WRITE_CSACR (int CSA_FET、int VREF_DIV、int LS_REF、int CSA_GAIN、int DIS_SEN、 int CSA_CAL_A、int CSA_CAL_B、int CSA_CAL_C、int SEN_LVL)
{
uint16_t val =(CSA_FET<<10)|(VREF_DIV<9)|(LS_REF<8)|(CSA_GAIN<6)|(DIS_SEN <5)|(CSA_CAL_A<<4)|(CSA_CAL_B<3)|(CSA_CAL_CSEN<2)|
DRV8353_WRITE_reg (DRV8353_CSA_CONTROL、val);
}
这是有关 DRV8353寄存器配置的图片中的内容
此致、
Susan Ren
您好 Susan、
我现在将关闭它。
谢谢、
Aaron