主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1
尊敬的团队:
对于 DRV8714-Q1、我们有 BRG_MODE、但 DRV8718-Q1没有此类寄存器。 我们的 DRV8718-Q1能否驱动 4x H 桥? 如果是、我们如何设置模式?
DRV8718-Q1只有4个 PWM、 IN1和 IN2可以控制 第一个 H 桥、IN3和 IN4可以控制第二个 H 桥。 那么、哪些引脚可以控制第三个和第四个 H 桥?

谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
对于 DRV8714-Q1、我们有 BRG_MODE、但 DRV8718-Q1没有此类寄存器。 我们的 DRV8718-Q1能否驱动 4x H 桥? 如果是、我们如何设置模式?
DRV8718-Q1只有4个 PWM、 IN1和 IN2可以控制 第一个 H 桥、IN3和 IN4可以控制第二个 H 桥。 那么、哪些引脚可以控制第三个和第四个 H 桥?

谢谢、此致、
雪利
嗨、Sherry、
我相信对于 DRV8718、您将在 BRG_CTRL1和 BRG_CTRL2寄存 器中设置半桥 HS/LS 配置、然后通过 IC_CTRL1寄存器中的 EN_DRV 位启用驱动器。 (链接)。 下面是讨论 DRV8718作为全桥驱动器的另一篇文章: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1006680/drv8718-q1-drv8718-q1-h-bridge-configuration-question
您还可以使用两个 DRV8718、一个半桥用于低侧、另一个半桥用于高侧: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092796/drv8718-q1-two-drv8718-to-cross-drive-one-h-bridge
该驱动器使用 PWM 映射来控制每个半桥。 请参阅 表8-4。 8.3.3.1.1 DRV8718-Q1半桥控制中的半桥 PWM 映射(HBX_PWM)。 例如、您可以将 HB1和 HB7设置为由 IN1控制。
此致、
Jacob