This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8305-Q1, DRV8305-Q1EVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1015671/drv8305-q1-questions

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8305、、 LAUNCHXL-F280049C

1. VCPH 电荷泵

客户想 知道 三倍频器模式和双倍模式下"PVDD、VCPH、CP1L、CP1H、CP2L、CP2H"的时序图。

他们想知道如何生成 PVDD+10V。

2.VVCPH_OVLO

应该是什么样的情况、VCPH 会超过14V。

3.VVCPH_UVLO2、VVCP_LSD_UVLO2

应该是哪种情况、VCPH、VCP UVLO 工作。

EN_GATE 和 nFAULT

当 EN_GATE 始终为低电平时、请告知我们 nFAULT 引脚在这种情况下的行为。

IDRIVE 的变化

请告诉我们 IDRIVEP_HS、IDRIVEN_HS、IDRIVEP_LS、IDRIVEN_LS 的变化。

6.VDS_OCP
请告诉我们 tBLANK、tVDS 的变化。

7.VDRAIN 引脚

请告诉我们 VDRAIN 引脚的灌电流大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San

    感谢您的持续支持。

    如果您对此有任何更新、请告诉我。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    请 允许我在本周结束前回答您的问题。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    Queston 1:是的、可以在 EN_GATE 上输入高电平= 2ms、低电平= 2ms 的脉冲。

    问题2: 当输入切换时、tBLANK 应从 A 开始、我需要对此进行设计确认。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San

    感谢您的支持。

    我们还收到了客户的其他问题。

    请检查以下问题。

    问题3:关于故障抗尖峰脉冲时间
    数据表中列出了 VREG 低电压的抗尖峰脉冲时间、但未列出其他故障类型错误的抗尖峰脉冲时间。
    请告诉我们以下每个故障类型错误的抗尖峰脉冲时间、包括最大值和最小值。
    它不必是保证值、但可以使用测量值、设计值或理论值。
    ・PVDD 欠压2.
    ・电荷泵欠压2.
    ・Ω LS 栅极电源欠压
    ・电荷泵过压
    ・Ω 电荷泵过压绝对
    ・AVDD 欠压
    ・μ A 过热关断
    ・μ A LS 过流(SNS_OCP)
    μ・栅极驱动故障(GDF)

    问题4:P VDD 和故障类型误差的建议范围是多少?
    如果 PVDD 处于建议的4.4-45V 范围内、是否会发生故障类型错误?

    问题5:稳压器 PSRR
    请告诉我 VDD、VCPH、VCP_LSD 的 PSRR。
    如果您能为我提供频率特性、我们将不胜感激。

    问题6:关于内部时钟故障
    它们推测该 IC 具有内部时钟、用于电荷泵工作时钟和死区时间计时器。
    如果此内部时钟出现问题、频率变得更快或更慢、IC 将会怎么做?
    该 IC 是否会关闭外部 FET 并保持该状态?
    如果此 IC 使外部 FET 保持关闭状态、nFAULT 等是否会将其通知 MCU?

    关于问题2:

    如果您对问题2有任何更新、请告知我们。 (我认为您 需要确认这方面的设计。)

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    今天早些时候、我对问题2的设计提出了疑问、即当输入切换时、即前一个 Excel 工作表中的区域 A、tBLANK 会被强制执行。 今天我们来回顾一下您的问题。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    请允许我回答一些较新的问题:

    Q3:我需要在我们的内部数据库中查找抗尖峰脉冲时间、每个故障都应该具有各自的抗尖峰脉冲时间、以实现最小值和最大值。 我将在明天提供。  

    Q4:PVDD < PVDD_UVLO1和  PVDD_UVLO2时出现 PVDD 欠压故障。 如果< PVDD_UVLO2、则栅极驱动输出被拉低、栅极驱动电源被禁用、但内部逻辑被启用。 当<PVDD_UVLO1, internal logic is disabled and fault type errors will be invalid due to the logic core being disabled. 时  

    Q5:对于电压轨等任何直流电源电路、您可以根据数据表规格计算变化。 由于这些是直流电源、并且信号不应包含任何交流分量、因此计算这些频率特性的 PSRR 实际上毫无意义。 根据器件的框图、所有这些稳压器都来自 PVDD 电源、因此请检查 PVDD 引脚电源的 PSRR。 如果是稳压良好的电源、则器件不应有任何明显的 PSRR。 为每个电源/稳压器添加输出电容有助于提高直流性能并从信号中移除交流组件。  

    Q6:DRV8305-Q1不是安全器件、这意味着我们不会在 IC 时钟故障时执行任何内部时钟监控或操作。  如果时钟频率增加、许多事情可能会出错。 如果过高、数字内核可能无法正常工作。 如果它过低、 电荷泵可能无法正常工作。  如果发生此故障、则不会有意关断 FET 或电荷泵。 DRV3245-Q1是一款由 DRV8305-Q1设计的安全器 件、因此它具有许多与我们之前在该主题中讨论过的类似规格、保护和时序、并且包括时钟监控。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    有关故障抗尖峰脉冲时间的更多说明如下:

    ・PVDD 欠压2 10us
    ・电荷泵欠压2 10us
    ・Ω LS 栅极电源欠压10us
    ・电荷泵过压10us
    ・Ω 电荷泵过压 ABS 10us
    ・AVDD 欠压10us
    ・过热关断10us
    ・μ A LS 过流(SNS_OCP) 4uS

     关于栅极驱动故障(GDF)-此故障发生在 TDRIVE 周期之后。 此类故障没有相关的抗尖峰脉冲。  

    谢谢、
    Aaron