Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110
此电路设计基于之前的帖子(请参阅 DRV110EVM:DRV110 14引脚)。 此处是更新的设计:

预期值如下:
CKET = 100ms
I PEAK = 32mA
I HOLD = 16mA
Fosc = 25kHz
问题1是 I HOLD =~5mA 并使电磁阀触点下降。 此外、保持电流噪声很大。 这是一个跟踪的屏幕截图。 蓝色是电磁阀的电流探头。 黄色轨迹线表示启用。

问题#2是 Ckeep =~80ms
接下来、我所做的就是在位置 C133中添加一个.1uf 电容器、结果如下:

通过将 R HOLD (R164)降低至90K 欧姆、我可以获得高达~16mA 的螺线管保持电流。
您对电路未按预期工作有什么看法?