This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312 GUI Composer 演示的项目源代码

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8312, TMS320F28069M, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1021308/drv8312-project-source-for-drv8312-gui-composer-demo

器件型号:DRV8312
主题中讨论的其它部件:controlSUITE、、 、TMS320F28069MMOTORWARE

如何获取 DRV8312GUI 演示的项目源代码。

是否可以将一个特定示例加载到 GUI 并运行 INSTASPIN FOC .EG;4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephy、

    这是否适用于 DRV8312-69M-KIT?

    源代码应位于 controlSUITE中。 然后、该目录: C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128

    如果您遇到 GUI Composer 问题、此帖子可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/267256/gui-composer-generates-an-error-with-my-instaspin-drv8312-69m_kit

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生

    是否可以将示例项目加载到 CCS。 构建后,我们可能会获得二进制文件(.out 文件)和 目标文件(.CCMXL 文件)。

    如果我复制这两个文件并粘贴 到 ti\guicomposer\webapps 中、则我可以使用 INSTASPIN FOC 软件运行默认电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephy、

    是的。 确保下载 controlSUITE。 然后在 CCS 中、转到"Projects"-> Import CCS Projects"->并导航到此处的源文件夹: C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128。 CCS 应该能够从这个文件夹中导入所有源项目。  

    在 CCS 中构建源代码项目后、您将获得生成的二进制文件(.out)和目标配置(.ccxml)。 获得 instaSPIN 通用 GUI 后、您应该能够将两个文件导入 InstaSPIN FOC 软件的源目标、然后离线应用软件应该用生成的.out 文件自动刷写 MCU。  

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生。 我明白了  

    完成所有这些过程后、我的电机是否会开始旋转、该电机 连接到 DRV8312 EVM 套件  

    或者,默认设置只使电机运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephy、

    我们明天会回来

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想您已经了解 了我对 DRV8312的疑问。我已经为电机做了一个 MATLAB 仿真、使用该 MATLAB 仿真、我想运行连接到 TI 套件的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephy、  

    遗憾的是、我不知道 DRV8312 EVM 套件和控制卡的算法默认配置是什么。 我假设控制卡上没有算法、GUI Composer 二进制文件(.out)的默认配置将使电机运行。 如果您按照步骤获取从源代码生成的.out 文件并运行通用 GUI、则应将程序加载到控制卡中、然后您可以使用 GUI 旋转电机。  

    您是否可以添加屏幕截图以分享到目前为止的进度?

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephy、您好!

    您是否需要有关此主题的进一步帮助?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Matt、

    如果我纠正前一个问题、那么我只能继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephy、

    专门使用 DRV8312的目的是什么?  我不确定 C2000团队是否了解 DRV8312 EVM 套件的 controlCARD 资源。  

    如果您共享电机系统的规格、我们也许可以为您提供支持电机控制的更好的开发资源、例如 InstaSPIN-MOTION 或 InstaSPIN-FOC。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们正在尝试借助  MATLAB 使用 C2000支持包来使用 DRV8312 EVM 套件。我们已生成.out 文件。现在、我要为新的.out 文件创建新的 GUI。

    电机系统规格:NEMA 尺寸17 BLDC 电机 (11A 峰值电流,4000RPM)

    上述图像是默认设置。 与此类似、我想创建一个新文件、我们的.out 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephy、


     该 GUI 确实很旧。 有关如何将应用程序的.out 文件链接到源文件夹中的 GUI 的说明或专业知识、但我不知道如何自行执行。 这是一个 InstaSPIN-Motion 项目、由 C2000团队在当天创建、因此该团队的某个人可能知道如何帮助将 GUI 与您的.out 文件绑定在一起。 您应该能够将.out 文件复制到 GUI 项目文件夹中以将其加载到 GUI 中。  

    我会将其发送至 C2000以获取进一步的支持。

    谢谢、
    Aaron


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Aaron 提到的、GUI 基于较旧版本的 GUI 编写器。 您可能会看到下面的链接。

    TMS320F28069M:使用具有 InstaSPIN-FOC 28069M 的 GUI Composer v2

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943582/tms320f28069m-using-gui-composer-v2-w-instaspin-foc-28069m

    如果您要将自己的.out 文件用于 GUI、则需要使用通用 GUI、请遵循以下文件夹中的指南。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUI\universal

    通用  GUI 可从以下链接下载

    http://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海燕明

    正如 您提到的、我尝试使用 instaspin FOC 制作自己的 GUI。 新 GUI 的给定图片如下所示。

    但硬件标识与设置完全不同。

    根据我的硬件设置、DRV8312应进行识别。 有些文件不调用。 这就是为什么红色交叉标记显示的原因。如何纠正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、请参阅 INSTASPINUNIVERSALGUI 以制作您自己的 GUI、而无需检查电路板。

    MotorWare 中的实验不支持您在上面使用的 GUI、而这些实验需要专用的实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将会尝试