This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1018765/drv10983-drv10983

器件型号:DRV10983

电机在开环运行中成功运行,但在闭环运行中,在某些时候卡滞,然后再次启动电机。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、您好!

    您能否共享寄存器设置和电机数据表?

    您是否已查看我们的 DRV10x 调优常见问题解答?  [常见问题解答]调优 DRV10x 器件的有用内容-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压-  24V  

    最大电流  -  1.5A  

    最大转速  -    380  

    BEMF    -   411 mV/Hz  

    极点编号  -14.   

    相间电阻 -  1.84 Ω

    #define CONFIG_20 0b00111100  (  3C )
    #define CONFIG_21 0b01011110  (  5E )
    #define CONFIG_22 0b00111010  ( 3A )
    #define CONFIG_23 0b00001100   ( 0C )
    #define CONFIG_24 0b10000100   (84  )
    #define CONFIG_25 0b00111111   ( 3F)
    #define CONFIG_26 0b10000111   (87)  
    #define CONFIG_27 0b11111000    ( F8 )  
    #define CONFIG_28 0b00001110   ( 0F)
    #define CONFIG_29 0b11101001   ( E9 )
    #define CONFIG_2A 0b01100001   (61)   
    #define CONFIG_2B 0b00001100   (0C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、您好!

    您能告诉我们触发了什么故障吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     未观察到故障触发。 但 此问题仅在无负载条件下发生。 在用刀片(带负载)测试电机时,没有任何问题观察到电机运转正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、您好!

    好的、这样您就可以在加载时运行电机、而不会发生故障。 问题是当电机未加载时、是这样吗? 电机未加载时是否发生故障?

    电机再次开始旋转的情况是什么? 它是否会旋转一段时间、然后停止2秒、然后再次尝试启动?  

    如果您还没有、请参阅上面链接的调优指南 Matt。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、您好!

    您是否能够解决您的问题?   我是否可以提供任何其他帮助?  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DRV10983 PCB 通过导线(导线长度约为4英尺)连接 到 采伐风扇电机外部时,每次电机成功启动 ,但 DRV 10983 组装在电机中时,大多数时间电机启动失败,启动都需要时间。 我们测试了大约30个 NO 的电机 发现了相同的问题,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Swapnil、

    因此、我正确地理解了 、当您旋转吊扇时、电机会立即发生故障、并且不会开始旋转。 我想您遇到了某种故障。  

    [引用 userid="361973" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1018765/drv10983-drv10983/3767877 #3767877">使用刀片(带负载)测试电机时,没有任何问题观察电机运转正常。   [/报价]

    您是否对 EEPROM 设置进行了任何更改或修改了任何其他参数?

    您能告诉我发生了什么故障吗? 您可以通过检查 寄存器0x1E 和0x10来执行此操作。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们观察到故障没有发生任何故障。 当电机内部的 DRV10983 出现启动问题,而电机外部则成功启动 。 在有负载和无负载的情况下 ,观察到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种设置之间唯一的变化是电阻。 我建议在 DRV10983位于电机内部时增大电机电阻。  
    请告诉我结果。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    您是否能够通过增大电机电阻来解决您的问题? 您是否需要任何其他帮助?

    此致、

    Michael