This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:USB2ANY 的 GUI 问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, USB2ANY, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1021006/drv10987evm-gui-issue-with-usb2any

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10987USB2ANYDRV10983

大家好、

 我们正在测试 DRV10987的评估板。 根据指南、我安装了 GUI、但它显示以下错误。 当我单击"确定"时、它会弹出另一个窗口。

按 S1键后,如上所述,不会继续。 是否有任何其他方法可以解决这些问题?

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    我以前见过这种情况、通常在使用新的 USB2ANY 时发生。

    您需要从计算机上完全拔下 USB2ANY。 之后、使用一个小对象按下 USB2ANY 侧的 S1按钮并按住它。 在按住它的同时、将 USB2ANY 插入计算机。 按住 S1按钮几秒钟、然后松开。 之后、USB2ANY 应该会更新固件、这样您就可以继续了。

    我注意到、在执行此操作时、我以为我按下 S1按钮、但我以一定的角度按下它、它没有按下按钮。 因此、这也可能是您遇到的问题。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

       它可以正常工作,固件已更新,但之后又出现了另一个错误。

    我多次尝试重新启动 GUI、但它显示相同的错误。

    此致、

    Sayali Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    好的、您能够更新固件。 请确保根据数据表规格正确为 EVM 加电。 之后、检查器件是否处于睡眠/待机模式。 这可以通过相应地设置速度引脚上的电压来实现。  

    我发现另一个 E2E 主题、他们也有类似的问题。 如果我上面提出的建议不起作用、您可能需要查看此主题。 这 是链接

    如果您解决了问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      我也尝试过上述选项、方法是在其他位置安装软件、但它不起作用。 当我打开 GUI 时,它要求选择 IC 编号,选择 DRV10987后,DRV10983会显示错误。 是否有任何其他方法来解决此误差。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    尝试检查 DRV10987 EVM 的 USB 连接。 可能是该跳线未正确插入。

    接下来、让我们通过 查看 VREG、V3P3、V1P8和 VCP 上的电压来检查 DRV10987是否未受损。 您在 VCC 上使用什么电压?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您的支持,问题得到了解决。

    此致、

    Sayali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    很好、很高兴您能够解决这个问题。 我将关闭该线程。

    此致、

    Michael