This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300D 上 SHx 引脚的压摆率

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563240, DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1021446/drv8300-slew-rate-on-shx-pins-on-drv8300d

器件型号:DRV8300
主题中讨论的其他器件:TPS563240

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS563240。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们对 DRV8300 (数量=30k/年)感兴趣、但我们需要技术说明。

在数据表(www.ti.com/.../drv8300.pdf)的第6页、对于集成型自举二极管版本(DRV8300D)、SHx 引脚上的压摆率仅为2V/ns、而外部二极管版本(DRV8300N)则以更标准的50V/ns 进行限制。

2V/ns 是一个非常小的值、实际上无法使用。
您能确认该规范的这一点吗?
如果得到确认,您能向我们解释原因吗?

我已经和客户讨论了"DRV8300数据表第20页上的栅极电阻选择"、但他还有另外一个问题。 请参阅下面的内容。

我在发送本案例之前仔细阅读了数据表。 我知道、选择栅极电阻器可以减小半桥(连接到电机相位)输出的压摆率。 然而、2V/ns 的价值很难获得。 这一严格限制似乎与内部波萨特二极管的规格有关、我们不理解为什么...

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    该器 件专为高达200kHz 的电机驱动应用而设计、而 TPS563240是开关频率为1.4MHz 的降压稳压器。 当您以 200kHz 及以下频率切换电机时、2V/ns 及远低于200kHz 的频率是很常见的。

    当使用集成的自举二极管时、压摆率受到限制、但由于 绕过内部路径、外部自举允许的电压要高得多。

    谢谢、

    Matt