请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313 你(们)好
我已经使用 DRV8313芯片为我的电机设计了一个定制板、我已经按照数据表进行设计。
现在、当我为电路板提供12伏的输入时、来自 DRV8313的内部 LDO 工作正常、即我观察到引脚上的电压为3.3伏、 但我在 nFault 引脚处具有零逻辑电平、它是否指向电路中的任何故障? 睡眠和复位引脚是否有任何作用?
我尝试将其 F28069M launchpad 用于有传感器和无传感器 FOC。