This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:定制板

Guru**** 1127950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1021076/drv8313-custom-board

器件型号:DRV8313

你(们)好

我已经使用 DRV8313芯片为我的电机设计了一个定制板、我已经按照数据表进行设计。

现在、当我为电路板提供12伏的输入时、来自 DRV8313的内部 LDO 工作正常、即我观察到引脚上的电压为3.3伏、 但我在 nFault 引脚处具有零逻辑电平、它是否指向电路中的任何故障? 睡眠和复位引脚是否有任何作用?

我尝试将其 F28069M launchpad 用于有传感器和无传感器 FOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    • 您能否分享电路板的原理图?
    • 您是否能够驱动电机?
    • nFAULT 引脚是一个开漏引脚、需要一个外部上拉电阻器。 是否包含这些内容?
    • 睡眠和复位引脚的状态是什么?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matt!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    • 如何共享原理图?
    • 不、我无法驱动电机。
    • 是的、包含上拉电阻器。
    • 在未连接 RESET 引脚的情况下、我在睡眠引脚上提供高电平有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    您可以单击新帖子文本框底部的"插入"按钮、然后选择"图像/视频/文件"。 从此处单击显示"上传"的灰色文本。

    需要将 nRESET 引脚拉至高电平、器件才能运行。 该引脚具有一个内部下拉电阻器、如果未上拉至高电平、该电阻器件将处于复位状态。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heyy Matt 是否有任何解决方法、如果未启用上拉电阻、是否以高逻辑驱动它将使器件正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prabhat、

    如果在施加 VM 时将 nRESET 和 nSLEEP 引脚驱动为高电平、则会将器件置于工作模式。

    • 您能否解释(或展示)在 IS.SchDoc 模块中发生了什么?
    • V3P3是否有一个旁路电容器(连接到 GND)?

    谢谢、

    Matt