This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:CTRL5控制寄存器

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1019619/drv8899-q1-ctrl5-control-register

器件型号:DRV8899-Q1

建议在智能调优动态衰减模式下进行控制时将 EN_SR_BLANK 位设置为"1"。
如何使用它? 另外、请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teauka-San、

    CTRL5寄存器是一个保留寄存器。  在 DRV8899-Q1的何处可以找到"EN_SR_BLANK_"位?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我在器件型号中犯了错误。 正确的名称是 DRV8889A。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teauka-San、

     使用慢速或任一智能调优衰减模式进行控制时、设置"EN_SR_BLANK_"= 1。  

    任何一种智能调优衰减都可能运行慢速衰减。  如果步进电机具有过多的寄生线圈电容、则额外的消隐时间是有益的。 此外、消隐时间可以避免在功率 FET 导通期间电流检测电路上的开关噪声。  

    例如: 当 SLEW_RATE [1:0]= 00b 时、转换率为10V/us。 在45V 最高输入电压下、导通时间约为4.5us。 5.6us 消隐时间可避免电流感应电路中出现开关噪声。

    此致、

    王丽