请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8899-Q1 建议在智能调优动态衰减模式下进行控制时将 EN_SR_BLANK 位设置为"1"。
如何使用它? 另外、请告诉我原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议在智能调优动态衰减模式下进行控制时将 EN_SR_BLANK 位设置为"1"。
如何使用它? 另外、请告诉我原因。
Teauka-San、
使用慢速或任一智能调优衰减模式进行控制时、设置"EN_SR_BLANK_"= 1。
任何一种智能调优衰减都可能运行慢速衰减。 如果步进电机具有过多的寄生线圈电容、则额外的消隐时间是有益的。 此外、消隐时间可以避免在功率 FET 导通期间电流检测电路上的开关噪声。
例如: 当 SLEW_RATE [1:0]= 00b 时、转换率为10V/us。 在45V 最高输入电压下、导通时间约为4.5us。 5.6us 消隐时间可避免电流感应电路中出现开关噪声。
此致、
王丽