This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:内部降压问题

Guru**** 1128430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R, LM5008A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1016390/drv8350r-internal-buck-issue

器件型号:DRV8350R
主题中讨论的其他器件: LM5008A

您好!

我们使用的是 DRV8350R。 在我们的电路中、我们能够运行 BLDC 电机、但降压输出不恒定。 为了供您参考、我附上了降压转换器的输出图片和原理图。

请帮助我们解决此问题。

e2e.ti.com/.../mdr_2D00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最后一张图片是电感器之后的信号。

    该信号位于电感器之前:-

     

    此致

    Imran Aftab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    内部降压转换器是 LM5008A。 您是否使用 LM5008A EVM 和 Webench Designer 交叉参考了原理图和布局?

    在您之前发送的原理图页面上、我看不到任何电感器或反馈电路。 然而、对于反馈(FB)引脚、1uF 的 C46似乎过高。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速响应。

    请在下面的原理图中找到缺失的器件。  

    e2e.ti.com/.../mdr_2D00_sch-_2800_1_2900_.pdf

    此致

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    我注意到您在原理图中更改了 C46的值。 是否建议根据 LM5008A 的其他建议保持该值?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是建议的4.7nF。  该设计的其余部分如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一条评论、对于电感器尺寸、47uH 看起来很小、当我使用 Webench 时、电感器尺寸为1mH。

    输入和输出电压是多少?负载电流是多少?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    通过增大电感器尺寸的值、问题几乎得到了解决。 目前我们没有1兆半小时的时间,我们也订购了同样的时间,因为我们将得到它,然后我们将尝试。

    感谢你的帮助

    此致、

    Imran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您有其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Matt