This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:更改电流标度

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885, DRV8426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1015851/drv8426-changing-the-current-scale

器件型号:DRV8426
主题中讨论的其他器件:DRV8885

你(们)好

我的客户使用的是 DRV8885、并开始考虑更换它、我们的一款符合他们兴趣的器件是 DRV8426。

他们使用  DRV8885的 TRQ 引脚来更改电流的比例、但在 DRV8426上未找到此类功能。

在不使用 DAC 的情况下、我们还有其他方法来改变与 DRV8885的 TRQ 引脚类似的电流标度吗?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    DRV8426使用模拟电压 VREF 引脚来更改满量程电流设置。 客户是否可以使用开关来切换 VREF 设置或将电阻分压器中的电阻器短路以实现 TRQ 引脚作为 DRV8885的功能?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    除了我的问题中提到的、客户没有提供太多信息。

    我不确定是否正确、因此您能否检查我在下面的陈述是否正确?

    我检查了数据表并注意到 DRV8885的 TRQ 引脚是一个三电平引脚、电流调节级别根据 TRQ 引脚的电平在0、Z 或1处不同、对应于电流调节50、75或100%。 我的理解是否正确?

    虽然 DRV8426没有类似的设置、但需要使用 DAC 或使用开关/电阻器来控制 VREF 引脚上的电压。 无论以哪种方式说、如果客户决定使用 DRV8426、仍需要在其设计中添加其他组件、以使电流调节正常工作、这是对的吗?

    由于他们目前的主要关注点是降低成本、我认为他们需要评估哪种解决方案对他们来说成本更低。 我会向他们提供您提供的信息、以检查他们的反馈。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、 如果客户决定使用 DRV8426、则仍需要在其设计中添加其他组件、以使电流调节正常工作。

    如果主机控制 器可以将 TRQ 引脚设置为0、Z 或1、则可以使用此引脚和一个串联电阻器连接到 VREF 引脚以更改满量程电流设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否检查下图是否是将 TRQ 设置为 0、Z 或1的简单设置?

    此外、如果您可以展示一些客户可用于设置 TRQ 引脚的电路示例、则会有所帮助。

    此致

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请检查以下电路、查看您是否可以获得三种不同的输出电流设置。

    此致、