主题中讨论的其他器件:DRV8885、
你(们)好
我的客户使用的是 DRV8885、并开始考虑更换它、我们的一款符合他们兴趣的器件是 DRV8426。
他们使用 DRV8885的 TRQ 引脚来更改电流的比例、但在 DRV8426上未找到此类功能。
在不使用 DAC 的情况下、我们还有其他方法来改变与 DRV8885的 TRQ 引脚类似的电流标度吗?
此致
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户使用的是 DRV8885、并开始考虑更换它、我们的一款符合他们兴趣的器件是 DRV8426。
他们使用 DRV8885的 TRQ 引脚来更改电流的比例、但在 DRV8426上未找到此类功能。
在不使用 DAC 的情况下、我们还有其他方法来改变与 DRV8885的 TRQ 引脚类似的电流标度吗?
此致
David
你(们)好
感谢您的回复。
除了我的问题中提到的、客户没有提供太多信息。
我不确定是否正确、因此您能否检查我在下面的陈述是否正确?
我检查了数据表并注意到 DRV8885的 TRQ 引脚是一个三电平引脚、电流调节级别根据 TRQ 引脚的电平在0、Z 或1处不同、对应于电流调节50、75或100%。 我的理解是否正确?
虽然 DRV8426没有类似的设置、但需要使用 DAC 或使用开关/电阻器来控制 VREF 引脚上的电压。 无论以哪种方式说、如果客户决定使用 DRV8426、仍需要在其设计中添加其他组件、以使电流调节正常工作、这是对的吗?
由于他们目前的主要关注点是降低成本、我认为他们需要评估哪种解决方案对他们来说成本更低。 我会向他们提供您提供的信息、以检查他们的反馈。
此致
David