This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:InstaSPIN-BLDC

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, MSP430G2553, DRV8316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1017130/drv8313-instaspin-bldc

器件型号:DRV8313
主题中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDCMSP430G2553DRV8316

对于 DRV8313 EVM 板、它表示支持 instaspin BLDC、并具有  MSP430G2553板。 因此、它只需要一个驱动信号作为外部输出、或者需要任何用于传感 FOC 的外部微控制器。 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    如果您想在此 EVM 上使用 FOC、则需要一个外部微控制器。 MSP430 没有高效运行 FOC 的处理能力。 如果您想要实现有传感器或无传感器 FOC、我们建议您使用 C2000微控制器迁移到 InstaSPIN-FOC。 我们为 F2802x、 F2805x、 F2806x 器件和适用于 F28004x 系列的 MotorControl SDK 提供 InstaSPIN-FOC 支持。

    如果您需要即时解决方案、我们建议您使用 DRV8316 EVM。 您可以在此处找到有关此板的信息:

    https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM

    最棒的

    Johnny