This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8850:Vpropi 的最小电流感测

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1016459/drv8850-minimum-current-sense-of-vpropi

器件型号:DRV8850

您好!

我使用 DRV8850通过3.7V 电池驱动非常小的直流电机、

Vpropi 引脚连接到4.3kOhm 电阻器、电压由 MCU 的 ADC 测量。

空载时、电机使用大约15mA 的电流。

一些电路板能够测量这种小电流和小负载变化、

但其他电路板仅从 Vpropi 读取零电压。

当我在 DRV8850的输出端连接一个较大的直流电机时、所有电路板都能正常工作、

DRV8850的 Vpropi 是否仅在最小电流下工作?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    [引用 userid="468179" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1016459/drv8850-minimum-current-sense-of-vpropi "] DRV8850的 Vpropi 是否仅以最小电流工作?

    数据表的第7.3.3节提到、只要选择的电阻器遵循公式(1)、就可以监控的电流范围为500mA 至5A。 15mA 过小、驾驶员无法准确测量它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚、就像在本节中、数据表讨论了与外部电阻器相关的测量范围或刻度范围。

    数据表显示了低于0.5A 的 Vpropi/Iout 曲线、

    但我想我必须找到一个新的解决方案。

    感谢您的反馈。