请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8850 您好!
我使用 DRV8850通过3.7V 电池驱动非常小的直流电机、
Vpropi 引脚连接到4.3kOhm 电阻器、电压由 MCU 的 ADC 测量。
空载时、电机使用大约15mA 的电流。
一些电路板能够测量这种小电流和小负载变化、
但其他电路板仅从 Vpropi 读取零电压。
当我在 DRV8850的输出端连接一个较大的直流电机时、所有电路板都能正常工作、
DRV8850的 Vpropi 是否仅在最小电流下工作?
提前感谢您的帮助。