This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:DRV8434S

Guru**** 2949220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1014581/drv8434s-drv8434s

器件型号:DRV8434S

您好!
我们正在使用 DRV8434SRGER IC 在我们的持续项目中驱动'INVENTO NEMA 17 4.2 kg-cm 步进电机'。 我们根据数据表进行了所有连接、并按照数据表中的建议提供了输入以启用 IC。 但在 AOUT、BOUT 引脚中找不到输出。  我们能够通过 SPI 与 IC 通信。 nFAULT 引脚中没有故障指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athulya、

    CTRL2[7]如何? 我们必须 将其设置为"1"才能启用输出。

    此致、

    王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回答。  

    我们的电子电路板中有一个引脚、并且寄存器配置中也有一些冲突。

    现在它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athulya、

    很棒! 感谢您的更新。

    此致、

    王