主题中讨论的其他器件: TAS5421-Q1
大家好、
客户有以下问题需要您的帮助
我在何时需要仿真 DRV2510-Q1时有疑问、因为 pspice 模块与其数据表中的模块不同(例如引脚定义)。
因此我不知道如何设置。 尤其是 D0、D3-D7、MUTE、SDZ。
请帮助提供有关如何仿真此 IC 的建议。

此致、
Susan Ren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户有以下问题需要您的帮助
我在何时需要仿真 DRV2510-Q1时有疑问、因为 pspice 模块与其数据表中的模块不同(例如引脚定义)。
因此我不知道如何设置。 尤其是 D0、D3-D7、MUTE、SDZ。
请帮助提供有关如何仿真此 IC 的建议。

此致、
Susan Ren
您好 Susan、
我查看了模型、模型似乎正在简化 寄存器0x03中的读数并将其映射到专用引脚
基本上、当您通过 I2C 写入命令时、控制某些功能(如增益或阈值电平)的寄存器值设置为1和0。
在此模型中,每个位都通过专用引脚写入。 因此、您可以通过这些引脚为每个位写入0 (引脚接地)或1 (连接到电源电压)。
例如,将 D0设置为0或1 可选择 f=400kHz 或500kHz 的2个内部时钟发生器之一。 可能有2个时钟发生器被复用、D0控制选择和使用哪个发生器。 它设置振荡器频率。
使用相同的令牌、D3D4D5 可以提供8个选项、根据您 应用的0或1、它将8个选项中的一个(某些定义的基准电压)连接到特定节点。 因此 、如果您对这些引脚应用000、它将选择5V 参考电压、如果您 对这些引脚应用111 (全高电平)、则 将使用非常大的电压源、因此您永远不会达到限值、因此似乎保护功能被禁用。 因此、D3-D5设置 扬声器保护削波电平
使用 D6D7设置增益,为您提供4个选项。 例如、如果您分别将 GND 和 VDD 连接到它们、 那么您将向寄存器写入01、并且在内部它将选择 FB 网络、这样会产生26dB 的增益。 这通常由一组 FB 电阻器和并联开关以及一个固定电阻器来完成、从而改变比率并进而改变增益。
由于模型是加密 的、我无法看到实际的实现方式、但我确信它的实现方式与我在上面描述的方式类似。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Arash