This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510Q1EVM:在哪里可以下载 DRV2510-EVM 的固件

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134195/drv2510q1evm-where-could-i-download-the-firmware-for-drv2510-evm

器件型号:DRV2510Q1EVM

尊敬的 TI

     在哪里可以下载 DRV2510-EVM 的固件? 我需要在 CCS 中编译它。

BR

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们 的触觉专家延迟了24小时才回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备的固件当前不可用。