This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:微步进不起作用

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135703/drv8889-q1evm-microstepping-not-working

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

我们刚刚收到评估板、并将其连接起来。 我们正在尝试使微步进正常工作、但更改 GUI 值对电机的运行方式没有影响。 我验证了当我们更改步进模式时、GUI 注册表中的 Ctrl 3正在更新、但当我们单击"运行步进"时、输出始终相同。 为了便于测试、我们将其设置为100步、因此在全步进模式下、电机应旋转180度。 当我们转至1/2步进时、从阅读过去的论坛帖子、然后在相同的100步进下、电机只应旋转90度、但无论步进模式如何、电机仍会旋转180度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我想确认您的 GUI 连接。 您是否能够与 DRV8889-Q1通信? 是否可以正确回读 SPI 寄存器?  

    这是 GUI 的用户手册、其中包括设置。

    https://www.ti.com/tool/DRV8889-Q1EVM

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita