This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511Q1EVM:将音圈电机(VM3850RB-200)连接到电机驱动器 IC (DRV2511Q1EVM)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130433/drv2511q1evm-connecting-voice-coil-motor-vm3850rb-200-to-motor-driver-ic-drv2511q1evm

器件型号:DRV2511Q1EVM

你好

    IAM 尝试将音圈电机 VM3850RB-200连接到电机驱动器 DRV2511Q1EVM。

请提供建议、

1) 1)是否可以在它们之间建立连接? 如果是、如何操作?

2)如果没有  ,请建议使用任何其它可与 VM3850RB-200配合使用的电机驱动器 IC。

2)请提供简化版原理图。

VM3850RB-200 规格:

电压= 14.7V

电流= 0.58A

R = 25.4 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、我们支持电机驱动器的 TI 工程师已到9月6日星期二才上班、请等待他的回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    很抱歉、我们在这里有延迟的回复。 要将传感器连接到 EVM、您可以使用 EVM J7上的螺钉端子。  

    EVM 用户指南还提供了其他详细信息、例如原理图 :https://www.ti.com/lit/pdf/slou448

    Brian