This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:支持 Windows 11

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136654/drv2625evm-ct-windows-11-support

器件型号:DRV2625EVM-CT

是否有任何触觉电机评估套件支持 Windows 11?  

当我尝试使用 DRV2625EVM-CT 时、触觉控制台1.6.0.2在按下"connect"时崩溃。 我从另一个论坛帖子中看到、我需要使用 Windows 7来连接  DRV2625EVM-CT。 是否有任何其他触觉驱动器评估套件可在 Windows 11上与触觉控制台实际配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将  Haptic Control Console 1.6.0.2 EXE 的属性更改为具有 WIN 7兼容模式后、程序 仍会崩溃。 但是、这次我看到了 Windows 故障诊断程序。 在选择该程序以前在 Win 7中工作后、故障诊断程序更改了一些内容、现在该程序对我来说是有效的。