E2E:
目前、我们 在无刷电机控制器中使用了 DRV8320SRTV、该控制器具有单个外部电流感应放大器。 出于可用性原因、我们在 RV8323SRTA 中进行设计、但我们不打算使用它的内部放大器。 我们保留单个外部放大器来降低风险。
8323的放大器引脚取代了我们在8320、23上使用的 SLX 引脚 对于我们的特定应用、数据表中存在一些歧义、如果我们想要运行8323、就像运行原始8320一样、我们需要为每个放大器连接 SPX 和 SNx 引脚。 原理图的相关部分如下:


它们被告知将未使用 的放大器输入连接至 GND。
在哪里可以找到连接 SPX 和 SNx 引脚的最佳位置?
谢谢!